This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:最高焊接和脱焊温度

Guru**** 2513835 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, MSP430F5638, CC3235S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314384/msp432e401y-max-solder-and-desolder-temperature

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: MSP430F5638CC3235S

这些 MCU 的焊接和脱焊最高温度是多少?

采用 PQFP 封装的 MSP432E401Y

PQFP 中的 MSP430F5638

PQFP 中的 CC3235S

MCU 将不会损坏到超过这些建议的最高温度多远的程度?

可以使用以下方法进行焊接:回流炉、热风枪或焊铁

脱焊剂拆卸通常使用方形热风枪尖端完成。