This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:PSU

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, TPS2052B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1314341/msp432e401y-psu

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TPS2052B

将 MSP432E401Y 以太网 Launchpad 与客户设计的子卡配合使用时、如果我们不使用 USB 连接、除了通过 XDS110进行调试外、我们是否需要为接头提供5V 电源。 我认为当我弄错时、我们只需要提供3.3V VDD / 3.3V VDDA 来纠正



最佳

迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否谈到为子卡供电? 该 LaunchPad 具有两个 BoosterPack 接口、每个接口都为插件子卡提供5V 和3.3V 电压。 如果您的子卡不需要5V 电压、那应该没问题。  

     如果您指的是为 LaunchPad 主板供电、则请参阅用户指南、因为 LP 可以使用 JP1从三种电源中的一种获取功率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     如果您指的是为 LaunchPad 主板供电

    是的、这样。 例如、我将板载 BUCK 与 launchpad 配合使用。

    我看到 JP1、但它指的是5V -> 3.3V LDO。

    如果我在匹配板上有一个降压来生成3V3电源轨、我的理解是完全不需要5V 电源轨、对吗?

    我将通过 BoosterPack 接头连接提供3V3。 5V 将悬空(不需要)。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2.1.6.4其他接头和跳线
    JP1用于为以太网 LaunchPad 开发套件选择5V 电源输入源。 左侧
    位置对应于 BoosterPack 插件模块电源;此位置还会从
    电路板的初级5V 输入。 在左侧位置、TPS2052B 不限制电流、因此需要格外小心
    应该行使。 中间位置通过板底部的 USB 连接器供电
    放在以太网插孔附近。 默认位置是右侧位置、电源从 XDS-110 USB 获取
    均通过 J101进行连接。 如果 JP1位于左侧或中间位置、则会选择 BoosterPack 接头或
    USB OTG 连接器分别从外部为电路板提供3.3V 电压、并移除3V3跳线
    代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的提问。

    除了3V3之外、我们是否还应提供外部5V?
    例如、我们出于某种原因而不是始终使用 USB 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为不需要5V 电压、除非您需要在主机/OTG 模式下使用 USB。 换言之、对于 USB 设备模式、您实际上不需要5V 的 VBUS。