This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:以太网:是否可以在 CPU RAM 中放置数据包缓冲描述符?

Guru**** 2441170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313022/tms570lc4357-ethernet-placing-packet-buffer-descriptors-in-cpu-ram-possible

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的专家:

《参考手册》在 32.2.2章节提到了 把数据包缓冲描述符放置在 CPU RAM 而不是专用的 CPPI 缓冲描述符存储器中的可能性、但是没有描述这是如何实现的。

为了将数据包缓冲描述符放置在 CPU RAM 中、需要配置什么?

谢谢、此致、
最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    我已开始处理此线程、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    标头描述符指针寄存器(HDP)将保存描述符指针的起始地址。 如果您将描述符存储在  CPPI 存储器中、则需要为标头描述符指针寄存器指定相应的地址、否则、如果您计划使用 CPU RAM、则必须将 RAM 中描述符的相应位置提供给 HDP。

    请仔细查看上面突出显示的部分、以了解有关该部分的更多详细信息。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。