This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCU-PLUS-SDK AM243X:向 syscfg "TI 板驱动程序和 quot;添加自定义设置

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1313271/mcu-plus-sdk-am243x-add-custom-settings-to-syscfg-ti-board-driver

器件型号:MCU-PLUS-SDK
主题中讨论的其他器件:DP83826EDP83869

大家好!

我想问是否可以将用户设置添加到 syscfg "TI 板驱动程序"?

例如、ETHPHY 中的下拉菜单中只有 LP 器件、为"none"和"Custom"、用户能否向其添加其他 PHY 器件设置?

谢谢。

挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hang:

    custom 选项具有相同的用途。 具有自定义的目的是让客户可以灵活地添加任何他们想要添加的自定义 PHY。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户尝试添加哪个 phy?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh、仅供参考、他们使用 DP83826E 替换定制电路板上的 DP83869。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不错,就是有点坑