尊敬的支持部门:
我有一个客户、由于安全原因、希望为每个 MSPM0器件标识一个唯一的编号。 通过 TRM 读取时、似乎有3个寄存器提供此信息:TRACEID、DEVICEID 和 USERID。 不过、从3个不同的 LP 读取这些寄存器、我从中得到的一个 LP 来说毫无意义。 例如、在我使用的3个 LP 中、请参阅以下内容:
设备1:
TRACEID: 0x00000000
器件 ID:0x1BB8202F
用户 ID: 0x80C2DDD3
设备2:
TRACEID: 0x00000000
器件 ID:0x1BB8202F
用户 ID: 0x80C2BB70
设备#3:
TRACEID: 0x00000221
器件 ID:0x1BB8202F
用户 ID: 0x80C2BB70
浏览 TRM 中有关这些寄存器的文档、尚不清楚我如何将这些值映射到寄存器中的位字段。 您能否更详细地解释一下这里发生了什么情况、以及哪个位字段唯一地标识了一个器件、以便客户能够得出唯一标识特定器件的值? 具体而言、唯一标识器件的是否为 TRACEID 和 USERID 寄存器的 PARTION 字段? 目前尚不清楚 TRACEID 的含义以及 userid 寄存器的变量和部分字段以及它们之间的关系。 您能在此处提供更多详细信息吗?
谢谢。
时间