This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:以太网 PHY 802.3磁性元件

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312708/tm4c1294kcpdt-ethernet-phy-802-3-magnetics

器件型号:TM4C1294KCPDT

您好论坛、

有没有人通过过 带有内置变压器的 Wuerth 7499010121A RJ45的测试? 减少差分对的电感并整合 PCB 布局似乎是一种可行的解决方案。 提供了数据表和器件规格页面链接以供查看。 感谢您查阅谨慎的信息。

图20-13:以太网 PHY 设计为与符合 IEEE 802.3标准的变压器配合使用。 为了利用以太网 PHY 的自动 MDIX (AMDIX)功能、必须使用对称变压器
推荐。 脉冲 HX1188变压器经过测试并已知可成功连接到以太网 PHY。

e2e.ti.com/.../ETHXFMR-Wuerth-RJ45TH-LED-7499010121A.pdf

https://www.digikey.com/en/product-highlight/w/wurth-electronics/we-lan-transformers-and-we-rj45-lan-jacks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 BP101、

     欢迎回来!  

    有没有人通过过 带有内置变压器的 Wuerth 7499010121A RJ45的测试? 减少差分对的电感并整合 PCB 布局似乎是一种可行的解决方案。 提供了数据表和器件规格页面链接以供查看。 感谢您查阅谨慎的信息。

    [/报价]

    有些 TI 参考设计 将 RJ45与内置变压器用于 TM4C129。 因此、我认为使用内置变压器 RJ45没有问题。 我对  Wuerth 7499010121A RJ45没有经验、   只能说它是否符合 IEEE 802.3标准、我不能对此进行评论、那么它应该没问题。 我将让社区评论他们在这一特定 RJ45方面的体验。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯感谢你的快速回答和新年快乐,愿它给你带来新的繁荣。