This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:清除 SPI TX FIFO

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312480/mspm0g1505-clearing-the-spi-tx-fifo

器件型号:MSPM0G1505

如果我在 SPI 外设中使用 TX FIFO (在外设模式下运行)、那么从 FIFO 清除不需要的数据的正确方法是什么?  如果我为控制器的请求做好准备而加载数据、但该请求从未收到、那么如何在稍后更改该数据?  我必须复位整个 SPI 外设、或者是否有清除 FIFO 的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan:

    如果要清除 SPI TX FIFO 中不需要的数据、则需要复位整个 SPI 外设。  

    此致、

    K·扬茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很不幸、但我想是这样的。  感谢您的答复。