This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:SD 卡硬件和通信

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312734/tm4c129encpdt-sd-card-hardware-and-communication

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

我有一个带有 TM4C129 UC 的电路板。 现在、我想使用 Micro SD 卡作为存储器。 我当前正在设置硬件。

我在网上找到了具有 SD 卡功能的 DK-TM4C129X 板。 现在、我看到这里仅使用了一个 SD 卡座(2908-05WB-MG)、并连接到 uC 的 SPI 接口。

那么、我认为这里需要一个驱动程序模块。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    就是这样、我想这里需要一个驱动程序模块。 请帮帮我。
    [/报价]

    请参阅 DK-TM4C129x EVM 板用户指南和原理图。 MCU 使用 QSSI 直接连接到 SD 卡。  https://www.ti.com/lit/pdf/spmu360