This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:TM4C1292NCPDTI3器件型号-是否更改为 I2C1SCL 引脚49空闲状态?

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312703/tm4c1292ncpdt-tm4c1292ncpdti3-part-variant---change-to-i2c1scl-pin-49-idle-state

器件型号:TM4C1292NCPDT

您好!

我拥有两块微控制器 PCB、其中 TM4C1292NCPDTT3和 TM4C1292NCPDTI3用作器件型号

我在数据表的任何地方都找不到  TM4C1292NCPDTI3 型号的功能差异是什么。

我遇到在 TM4C1292NCPDTI3 电路板上停止微代码的问题、并且测量出 I2C1SCL 引脚49时钟线路的无效状态为0V、而不是像在 TM4C1292NCPDTT3电路板上那样的3.3V。 示波器捕获。

TM4C1292NCPDTI3  

TM4C1292NCPDTT3

 TM4C1292NCPDTI3 和 TM4C1292NCPDTT3的这种行为是否正常 ?

此致!

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、图片链接复制到了上面、这是 TM4C1292NCPDTI3的链接  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     两个器件型号之间的唯一区别是温度等级。  

    我遇到在 TM4C1292NCPDTI3 电路板上停止微代码的问题、并且测量出 I2C1SCL 引脚49时钟线路的无效状态为0V、而不是像在 TM4C1292NCPDTT3电路板上那样的3.3V。 示波器捕获。

    [/报价]

    如前所述、除了额定温度外、这两个器件是相同的。 我非常怀疑您的第二个电路板没有适当的上拉电阻器。 您必须具有一个外部上拉电阻器。 请检查该电路板上是否有上拉电阻器。 如果有上拉电阻、则检查是否焊接正确、或用新的上拉电阻替换上拉电阻、然后查看问题是否仍然存在。 空闲时、MCU 不会将 SCL 和 SDA 保持在高电平。 这将由外部上拉电阻器处理。