This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:AM2432是否支持 QSPI 闪存?

Guru**** 2535680 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312721/am2432-whether-the-am2432-support-qspi-flash

器件型号:AM2432

您好、TI 专家,

  我要 为新工程选择 AM2432BSDFHIALFR。 NOR 闪存是我们使用的唯一外部存储器。

  现在、我想确认 TI MCU 是否 支持  IS25LP256D-JLLE?

  TRM 中写道:(__LW_AT__当使用大于128MB 的 OSPI\xSPI\QSPI\SPI 闪存器件时、必须使用带有复位信号的闪存器件包。)  

   

期待您的回复。 非常感谢。

BR/Aiden