This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:ePWM 时钟门控

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311881/am263p4-epwm-clock-gating

器件型号:AM263P4

我在"TRM"部分的下面没有为每个 ePWM 通道找到单独的时钟栅极寄存器  6.4.3.4时钟选择。


但在 API 参考中、它们为代码提供了  void SOC_gateEpwmClock (uint32_t  epwmInstance)、   用于通过传递输入参数来对每个实例的 ePWM 时钟进行选通。  

其他外设也相似。 如 ECAP、eQEP、DAC、ADC 等。

我在这里有点困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    6.4.3.4时钟选择 仅列出 MSS_RCM 和 TOP_RCM 空间中存在的时钟。 用于为 ePWM、 ECAP、eQEP、DAC、ADC、 CONTROLSS 空间中的等、可以在 GLOBAL_CTRL 部分的寄存器附录中找到。 希望这对您有所帮助。

    谢谢。此致、

    萨哈纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sahana、

    对于每个 IP、我可以在 TRM 的部分下查看时钟栅极的方框图  6.4.3.3在 SYS_CLK 上工作的 IP 时钟,但是  为 ePWM、 ECAP、eQEP、DAC、ADC 等每个模块 等等、哪里可以找到类似的方框图、例如连接了 ePWM 模块门的哪一部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到的所有 IP 都是在 SYS_CLK 上工作的 IP、这意味着它们没有专用的 GCM。  图6-24. 支持 SYS_CLK 的通用 IP 时钟  是 适用于 ePWM 时钟门控的方框图。

    此致!

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果  ePWM、 ECAP、eQEP、DAC、ADC 等正在 SYS_CLK 上工作、并且它们没有专用的 GCM (全局时钟控制模块)、那么我们是如何控制单个模块和单个通道的时钟门的。

    例如、通过 将0x7写入 ETPWM0_CLK_GATE、  将选通 ETPWM0的时钟源、类似地  ETPWM1_CLK_GATE  ETPWM1的说明。
    同样适用于其他模块、例如  ECAPx_CLK_GATE、 EQEPx_CLK_GATE、ADCx_CLK_GATE 等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhakar:

    就像 Sahana 所说的、这可以通过 RA 全局控制部分的寄存器来完成:

    您可以找到允许您门控/取消门控不同控制外设的时钟的寄存器

    RA 链接、请下载而不是在浏览器中打开: www.ti.com/.../spruj57

    此致!

    丹尼尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhakar、

    如 TRM 中所述、以下各项的时钟控制在相应的 IP 中、因此不属于全局时钟控制模块。

    此致、

    萨哈纳