This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:能##39;t 使用 MSR 或 MRS 访问分组寄存器

Guru**** 2416410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312230/am2434-can-t-access-banked-register-using-msr-or-mrs

器件型号:AM2434

您好、Champs:

从 armv7 r 的架构手册中可以看出、如图所示、对于分组寄存器、可通过 MRS 和 MSR 访问。  现在、客户写入访问 sp_usr、lr_usr、sp、lr 的语句、如图所示、CPSR、spsr、spsr_Svc 的语句表明 sp_usr 不能与 MRS 或 MOV 一起运行。 lr_usr 和 Spsr_Svc、那么如何访问分组寄存器? 如何编译? 编译器设置了什么?  


谢谢
此致
闪耀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shine:

    SP_ 和 spsr_ 1类标准

       

       

    。 在使用 ARM CPS 指令设置模式后、您可以访问其他模式的寄存器。 例如: CPS #ARM_MODE_SVC Mrs R0、SPSR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望在未定义或中止模式下获得 R13_ Usr 和 R14_ USR、因此我使用 CPS 切换到 USR 模式以获得它、但不允许在用户模式下切换回未定义或中止模式。 ?如何回到如图所示的未定义或中止模式 Δ Σ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能直接从用户模式切换到特权模式。 您需要进行 SVC 调用。 请参阅以下应用手册:

    基于 Hercules ARM Cortex-R4/5的微控制器上的中断和异常处理