This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0C1104:MSPM0C1104

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312697/mspm0c1104-mspm0c1104

器件型号:MSPM0C1104

尊敬的先生:

  我使用 M0C1104 (TSSOP20封装)进行 i2c 通信。 在 CSS 中、我找不到 tsop20封装示例、仅针对20引脚封装的 VSSOP。 对于不同的引脚、VSSOP 封装示例代码不适用于 TSSOP 封装。

您能给我发一个有关 ts0p20封装的 i2c 的例子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saurabh,  

    您是否从 Resource Explorer 导入示例?  如果尚未安装、您是否安装了 MSPM0 SDK?  

    我刚刚从基于 Arm 的微控制器/嵌入式软件/mspm0 SDK/ Driverlib/i2c_controller_rw_muiltibyte_fifo_poll 中导入。  

    导入后、我查看了软件包、该项目默认为 VSSOP。 我没有要测试的硬件、但此演示应该可以"开包即用"。  

    -杰森