This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:WiFi

Guru**** 2586515 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, CC3100, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312612/tm4c123gh6pm-wifi

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: CC3100EK-TM4C123GXL

与 TM4C123GH6PM 搭配使用的最佳培训模块是什么? 我看到文档 SSQU015建议使用 CC3100 Booster Pack、但我想知道您是否仅有我可以连接至并学习使用的 WiFi 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    建议使用 CC3100 Booster Pack

    如果这是 TI BoosterPack、则它将与 EK-TM4C123GXL LaunchPad 或任何兼容的 TI LaunchPad 配合使用。 但是、我们没有供 TM4C123与 Wifi BoosterPack 连接的软件。 您需要向 CC3100团队核实是否有任何软件示例。 查询 CC3100相关信息时、请打开一个将 CC3100指定为器件型号的新主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    我指的文档是"TM4C LaunchPadTM 开发套件的嵌入式系统设计"。 哦、我明白了。 您是否建议其他一些东西来使用 TM4C 以开始使用 WiFi 模块、或者其他任何通用东西可以正常使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     旧的 TivaWare 版本具有一些适用于 TM4C 的 WIFI 示例。 最新的 TivaWare 示例已被特意删除、因为它们还不是最新的、我们建议人们直接使用 CC3100产品系列来获取用于 Wifi 启动的相关主机端软件。 您可以下载 https://www.ti.com/tool/download/SW-TM4C/2.1.4.178 、也可以在 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl-boost-cc3100中找到示例、但我们不支持该示例。 再次咨询 CC3100、应准备好推荐的主机端硬件/软件来与 Wifi 设备搭配使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的女人,我很喜欢你。"  

    非常感谢!!!!