This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2432:SysConfig 的 GPMC 设置

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, AM2432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312390/am2432-gpmc-setting-of-sysconfig

器件型号:AM2432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我对 SysConfig 的 GPMC 设置有疑问。

为了将 FPGA 和 AM2432与 GPMC 连接、我们检查了 SysConfig 设置、发现只能选择一个 GPMC 实例、可以选择 CS0至 CS3中的一个。 并且数据总线宽度选择仅为8位、如下所示。

我们想知道如何访问两个具有16位数据总线宽度的外部器件(CS0和 CS1)。

最新的 SYSCOFIG (v1.18.1.0.3343)提供了相同的结果。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mars

    AM243x MCU+ SDK 目前仅支持 GPMC NAND 闪存、一个实例和一个 CS。 GPMC PSRAM 和 NOR 闪存将在09.02.00内受到支持、而 ihc 定于2024年4月中旬发布。 那么、我们可能支持多个 CSS。

    此致、

    明