This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263P:测试自动化接头

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD263P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312487/tmdscncd263p-test-automation-header

器件型号:TMDSCNCD263P

您好!

TMDSCNCD263P  EVM 用户指南至部分  2.11.10测试自动化接头、 它被称为" 控制卡支持40引脚测试自动化接头、因此可以使用外部控制器来控制断电、PORz、热复位和引导模式控制等基本操作。

那么我们可以把另一个 AM263P 控制卡或者 AM263X 控制卡连接到这个自动化的头来控制还是建议什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sudhakar,  

    测试自动化接头的测试设置为 TMDSCNCD263P EVM、40引脚带状电缆和 MSP430 EVM 等外部 MCU 板。  但是、此硬件不供客户使用、在 TI 外部不受支持。

    将来将支持通过 UART 提供测试自动化支持。

    此致、

    布伦南