This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:使用 RX L2状态所需的功能代码

Guru**** 2416410 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS243EVM, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311201/am2434-feature-codes-required-to-use-rx-l2-status

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件:TMDS243EVMLP-AM243

尊敬的支持团队:

我在自定义固件中使用 ICSSG 的模式0的 RX L2状态。
此状态是否适用于功能代码"D"产品?
(表10-1. 数据表中的命名规则说明)

要使用该模式、ICSS_G_CFG[2] RX_L2_G_EN = 0h。
这是默认设置、但在 TRM 中、此设置是"用于 EtherCAT 目标协议"。
我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。

此致、

加藤崇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takashi:

    您能否进一步详细说明固件的用途是 自定义的基于以太网的协议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    此状态是否适用于函数代码"D"产品?
    (表10-1. 数据表中的命名规则说明)

    对于此功能、您将需要产品代码 D、其中已启用工业通信功能。 答案是肯定的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使用此模式,ICSS_G_CFG[2] RX_L2_G_EN = 0h。
    这是默认设置、但在 TRM 中、此设置是"用于 EtherCAT 目标协议"。
    我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。
    [/报价]

    此功能是为 EtherCAT 和其他硬实时协议引入的、但可与 D 部分器件一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。

    为此、您可以提供有关实施的更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nilabh Anand:

    感谢您的快速回复。
    我的固件在 TMDS243EVM 和 LP-AM243上似乎可以正常工作、但两者都是"F"、所以我问了这个问题。

    关于该协议、数据包格式为前导码、CRC 相同、但其他字段不兼容。

    该固件是为 ICSS (AM335x)创建的并已移植、因此它主要使用相同的功能。
    唯一增加的是 RTU、TX 内核和 SpinLock。

    MAC 接口采用100Mbps 的 MII 模式。
    使用的模块为 INTC、MII_G_RT、MDIO 和 IEP (具有 sync0)。
    使用6个 PRU 内核中的5个。

    是否有任何项目会影响产品代码?

    此致、

    加藤崇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于该协议、数据包格式为前导码、CRC 相同、但其他字段不兼容。

    该固件是为 ICSS (AM335x)创建的并已移植、因此它主要使用相同的功能。
    唯一增加的是 RTU、TX 内核和 SpinLock。

    [/报价]

    理想情况下、为 AM335x PRU 开发的固件也与 AM243x PRU 兼容。 AM243x PRU 具有额外功能、在这里讲到: www.ti.com/.../sprac90

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MAC 接口为 MII 模式,100Mbps。
    使用的模块为 INTC、MII_G_RT、MDIO 和 IEP (具有 sync0)。
    使用6个 PRU 内核中的5个。

    是否有任何项目影响产品代码?

    所有这些看起来都很好。 它们应该能按预期工作。 如果您需要任何其他方面的帮助、可以随意创建新主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。