主题中讨论的其他器件:TMDS243EVM、 LP-AM243
尊敬的支持团队:
我在自定义固件中使用 ICSSG 的模式0的 RX L2状态。
此状态是否适用于功能代码"D"产品?
(表10-1. 数据表中的命名规则说明)
要使用该模式、ICSS_G_CFG[2] RX_L2_G_EN = 0h。
这是默认设置、但在 TRM 中、此设置是"用于 EtherCAT 目标协议"。
我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。
此致、
加藤崇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持团队:
我在自定义固件中使用 ICSSG 的模式0的 RX L2状态。
此状态是否适用于功能代码"D"产品?
(表10-1. 数据表中的命名规则说明)
要使用该模式、ICSS_G_CFG[2] RX_L2_G_EN = 0h。
这是默认设置、但在 TRM 中、此设置是"用于 EtherCAT 目标协议"。
我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。
此致、
加藤崇
要使用此模式,ICSS_G_CFG[2] RX_L2_G_EN = 0h。
这是默认设置、但在 TRM 中、此设置是"用于 EtherCAT 目标协议"。
我想知道创建定制电路板需要哪些功能代码。
[/报价]此功能是为 EtherCAT 和其他硬实时协议引入的、但可与 D 部分器件一起使用。
尊敬的 Nilabh Anand:
感谢您的快速回复。
我的固件在 TMDS243EVM 和 LP-AM243上似乎可以正常工作、但两者都是"F"、所以我问了这个问题。
关于该协议、数据包格式为前导码、CRC 相同、但其他字段不兼容。
该固件是为 ICSS (AM335x)创建的并已移植、因此它主要使用相同的功能。
唯一增加的是 RTU、TX 内核和 SpinLock。
MAC 接口采用100Mbps 的 MII 模式。
使用的模块为 INTC、MII_G_RT、MDIO 和 IEP (具有 sync0)。
使用6个 PRU 内核中的5个。
是否有任何项目会影响产品代码?
此致、
加藤崇
关于该协议、数据包格式为前导码、CRC 相同、但其他字段不兼容。
该固件是为 ICSS (AM335x)创建的并已移植、因此它主要使用相同的功能。
[/报价]
唯一增加的是 RTU、TX 内核和 SpinLock。理想情况下、为 AM335x PRU 开发的固件也与 AM243x PRU 兼容。 AM243x PRU 具有额外功能、在这里讲到: www.ti.com/.../sprac90
MAC 接口为 MII 模式,100Mbps。
使用的模块为 INTC、MII_G_RT、MDIO 和 IEP (具有 sync0)。
使用6个 PRU 内核中的5个。
是否有任何项目影响产品代码?
所有这些看起来都很好。 它们应该能按预期工作。 如果您需要任何其他方面的帮助、可以随意创建新主题。