This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-AM243:SBL_UART_UNIFLASH 的错误

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312081/lp-am243-mistakes-of-sbl_uart_uniflash

器件型号:LP-AM243

大家好、

我的客户在 LP-AM243中下载程序时遇到问题。 请查看以下图片:

您可以 在 第二个矩形中看到一些问题。  

LaunchPad 照片如下:

如何解决该问题?

Br、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moon、

    该问题最常见的根本原因是目标 UART 端口不可自由连接。 如果使用终端窗口来检查"C"输出、而用户在运行 SBL 脚本之前忘记终止与终端窗口的连接、通常会发生这种情况。

    如果这样的建议不够、那么我建议您从客户那里逐步总结他们如何尝试执行 SBL。

    此致、

    拉尔夫·雅各比