This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0L1306:6引脚配置

Guru**** 2441080 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSPM0L1306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311608/lp-mspm0l1306-6-pin-configuration

器件型号:LP-MSPM0L1306

我正在 LP-MSPM0L1306电路板上启动一个项目、我需要配置6个用于添加功能的引脚、并将数据发送到 UART。 到目前为止、我已使用 syscfg 工具配置了4个引脚。 但我不确定如何将这个数字从4增加到6。 我不熟悉如何使用 CCS Theia 进行编程、并且不熟悉固件编程。 SYSCFG 和代码图像。 提前感谢!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    UART 流控制引脚、则会调用此函数。 转到 UART 部分并启用硬件流控制:

    如果您不是指流量控制引脚、您需要告诉我们您希望全部6个引脚执行的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要读取 ADC 输入:
    ISNS_VREF (通道9/pA 15)
    ISNS_VOUT 通道8/PA 16)
    IHTR_VOUT (Channe 7/PA 18)
    VBAT_MON (通道5/PA 21)
    环境 NTC (通道2/pA 25)
    HEATER_NTC (通道1/PA 26)

    但我一次只能使用 syscfg 来设置4个元素(图片如下所示)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、我看到同样的事情。 您可能必须深入研究

    SYSCFG_DL_init ()
    并查看 ADC 的配置位置、以及手动添加通道。
    我希望 TI 看到这种情况、以便他们可以报告错误- MSPMOG3507不会发生这种情况。