This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2431:有关&'工业以太网外围设备&&#39的更多信息;

Guru**** 2754945 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312056/am2431-more-information-about-industrial-ethernet-peripheral

器件型号:AM2431

在 TI 文档 am2431.pdf (以及其他此类文档)中、提到了"工业以太网外设"、但没有任何其他详细信息。 我从何处可以获得有关这方面的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Durga、

    这些是 千兆位级可编程实时单元和工业通信子系统( PRU_ICSSG )、它包含在设备中。 技术参考手册有一整章专门介绍  PRU_ICSSG

    本应用手册还提供了支持的工业通信协议的基本详细信息、包括与以太网相关的协议: https://www.ti.com/lit/pdf/sprach6

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph

    感谢您的及时响应。 sprach6 文档非常通用、甚至没有提及该外设。 您能否发布指向技术参考手册的链接?

    此致

    杜尔加·乔杜里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    当然、TRM 链接是: https://www.ti.com/lit/pdf/spruim2

    TRM 是一份重要文档、所以我也想指出未来您可以在哪里快速找到它。

    您可以在产品页面顶部的数据表下方找到所有 AM26x MCU 的 TRM:

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Durga:

    浏览该文档以便您能够更好地理解介绍的内容、文档第2章中概述的协议全部使用 作为 PRU_ICSS/PRU_ICSSG 一部分的工业以太网外设。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ralph

    非常感谢您的及时响应。 我将通读这份文档。

    此致

    杜尔加·乔杜里