This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:XDS200编程问题

Guru**** 2545990 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1312032/uniflash-xds200-programming-issue-question

器件型号:UNIFLASH
主题中讨论的其他器件: TMS320F280041

在已部署的测试 PC 上、我使用 Windows 7 32位 PC。  我使用命令行界面对 TMS320F280041处理器进行编程。  我通过以下命令行在这些 PC 上使用 uniflash v3.0来刷写处理器:

C:\ti\uniflashv3\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline>uniflash -ccxml example.ccxml -program example.s28 (此命令程序没有问题)

我想开始部署 Windows 10 64位 PC。  我在其中一台 PC 上安装了 Uniflash v8.5.0。  我希望使用在 Windows 7 32位 PC 上使用的相同命令行(使用 unfilash.bat 文件)、但将文件路径更新到 uniflash.bat 所在的位置。  下面是我发送的命令:

C:\ti\uniflash_8.5.0\deskdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\scripting\examples\uniflash\cmdline>uniflash -ccxml example.ccxml -program example.s28 (此命令编程失败、具有以下错误)  

线程"main" java.lang.UnSatisfiedLinkError 异常:C:\ti\uniflash_8.5.0\desktopdb\content\TICloudAgent\win\ccs_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll:无法在 IA 32位平台上加载 AMD 64位.dll

我还看到不同的 TI 闪存文档使用 dslite.bat 文件进行编程、而不是使用 uniflash.bat。  对于更高版本、是否建议使用 dslite.bat 文件而不是 uniflash.bat 文件进行刷写?  这是我为什么看到上面的错误异常吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该问题将通过专有的 E2E 消息进行讨论。