This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD263:AM2634上的以太网示例应用

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306215/tmdscncd263-sample-application-for-ethernet-on-am2634

器件型号:TMDSCNCD263

团队、您好!

我们正在使用 MCAL_AM263x_09.00.01.00软件包中的 EthTrcv 和 EthTrcv 驱动  程序,我们正在尝试初始化 EthTrcv 驱动程序,但由于所有超时值都太大,因此需要更多的时间。

您能否向我们提供一个示例应用、以及设置以太网通信所需的所有配置值。

请向我们提供所有的配置文件、如 Eth.xdm 和 Ethtrcv.xdm、以及初始化步骤。

此致、

Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    您是否能够运行 MCAL 包中提供的第 Eth 示例应用?

    您是否在寻找初始化 ETH 收发器的最佳值?

    Br、

    苏尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil:

    我们曾尝试在 MCAL 中参考示例配置。

    但问题仍然存在。

    您能向我们提供一些可直接加载和测试的工作可执行文件吗?

    此致、

    Pradeep R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pradeep、您好!

    要测试 Mcal ETH 示例、请在哪个端口上连接以太网电缆。 默认情况下、我们为 ETH 示例提供了端口1。  

    请确认 EthTrcv 未初始化或需要更多时间?

    运行用户指南中说明的 ETH 示例应用程序的步骤: 章节:  4.9.13.1. 构建和运行示例的步骤

    谢谢。此致、

    哈里什·N