This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-MSP432-SDK:持久 HTTP 连接

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311497/simplelink-msp432-sdk-persistent-http-connection

器件型号:SIMPLELINK-MSP432-SDK
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

我们在 MSP432E401Y 微控制器上运行 HTTP 服务器。 我们是否可以与客户端建立持久连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     不是此问题的专家、但我认为 服务器端的 TCP/IP 会在数据发送后关闭连接。  我能想到的一件事是使用保持活动模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们是否有任何关于保持活动连接的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 setsockopt ()是设置套接字选项的 BSD 函数。  https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/000095399/functions/setsockopt.html

    示例如下。  

    /*
    *设置套接字选项以使连接保持活动状态
    */
    optval = 1;
    如果(setsockopt (server, SOL_SOCKET,SO_KEEPALIVE,&optval,optlen)< 0){
    System_printf ("错误:setsockopt 失败\n");
    转至关闭;