This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:Modbus TCP 集成可以参考哪个 LwIP 演示

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311143/am2434-which-lwip-demo-can-be-referred-for-modbus-tcp-integration

器件型号:AM2434

BU 先生/女士、  

我的客户希望将 Modbus-TCP 应用堆栈集成到 AM2434中、该堆栈使用套接字类型的 API、netif 和 FreeRTOS 功能、如下所示:  

我们是否有建立上述环境并可在  Modbus-tcp 下使用的演示?  

此致、  

将会