This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:MPU 是否在外设寄存器写入中添加了一些延迟?

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309525/tms570ls3137-does-the-mpu-add-some-delay-in-peripheral-register-writing

器件型号:TMS570LS3137

您好

我将配置 MPU 以保护一些寄存器、例如 GIO 外设。 另外、我正在对我写入的所有寄存器进行回读、但似乎当我将某个值设置为 GPIODOUTB 寄存器时无法立即回读我设置的值我必须等待一段时间才能进行回读、 禁用 MPU 后不会出现这种情况、MPU 保护是否会增加寄存器中数据设置的延迟?
MPU 是否会在寄存器读取中增加一些延迟?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    我们已开始处理您的问题、并将尽快为您提供更新。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    MPU 存储器类型(强序、设备和普通)的设置会影响存储器访问的顺序。  系统寄存器和外设寄存器的存储器区域应配置为严格顺序、从而 隐式保证对外设寄存器的访问(写入或读取)的顺序。