您好!
我在使用时遇到问题 SA2UL 在 FS 但它适用于 GP 器件。
我正在尝试使用 SDK 中提供的示例(crypto_AES_CBC_256_am243x-evm_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang)、我知道这适用于 GP 器件、但 我没有找到任何 HS-SDK FS 示例。
最初在我们的项目中、我曾尝试将 SA2UL 与8.06 SDK 搭配使用、但9.0中也会出现相同的错误。
当它试图将数据传输到 将 PSI-L 源线程与目标线程配对 在 Sciclient_rmPsilPair (第430行)
在下面的代码中、返回值"r" 是 SystemP_Success、 但是、响应中所需的标志未设置、因此失败了。
r = Sciclient_service(&sciReq, &sciResp);
if ((r != SystemP_SUCCESS) || ((sciResp.flags & TISCI_MSG_FLAG_ACK) != TISCI_MSG_FLAG_ACK))
{
r = SystemP_FAILURE;
}
我确实尝试过按原样刷写示例、并且收到以下错误:
[MAIN_Cortex_R5_0_0][CRYPY] AES CBC-256示例已启动...
错误:SA2UL_setupTxChannel:1492:Tx UDMA_chOpen 中出错()
错误:SA2UL_dmaInit:1527:创建 DMA TX 通道时出错
错误:SA2UL_setupRxChannel:1370:Rx−1 UDMA_chOpen ()中出现错误
错误:SA2UL_setupRxChannel:1410:Rx -0中的错误 UDMA_chOpen ()
错误:SA2UL_dmaInit:1535:创建 DMA Rx 通道时出错
可以在 HS-SA2UL 器件上实现 FS 吗?如果是、我们应在提供的示例中修改哪些内容?
感谢您的支持、
标记