请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 尊敬的先生:
在标题中、PRU-ICSS 将会被 5.3.5.2.3 SW_MAIN_WARMRSTz 复位重新分配。
从 EVM 上的实际测试可以看出、在触发此复位时、PRU-ICSS 将显示复位。
但是、在 TRM 5.3.5.2.2 MAIN_RESETz_REQ 复位(HW)中、它指定 PRU-ICSS 将被隔离(不会复位)、但在5.3.5.2.3 SW_MAIN_WARMRSTz 中没有提到。
BR、Rich