This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357-THVD1452:EP

Guru**** 2670055 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, THVD1452

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311235/tms570lc4357-ep-thvd1452

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357THVD1452

我正在尝试将 RS 至485收发器 THVD1452连接到微控制器 TMS570LC4357 Hercules。 如 THVD1452的数据表所示、我要在微控制器上寻找 DIR 引脚、但找不到此类引脚。

我已经遵循 THVD1452数据表中的图38、但无法识别微控制器上的 DIR 引脚

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1452.pdf?ts = 1704710837313&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.it%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anastasios:

    没有任何特定的方向引脚、您可以使用简单的 GIO 作为方向引脚。

    DE 是"驱动器使能"引脚、在传输数据时必须拉至高电平。  

    RE 是"接收器使能"引脚、当您希望能够接收数据时、必须拉至低电平。 因为它是 THVD1452的低电平有效输入。

    上图中提供了两个应用图片、第一个是半双工通信、第二个是全双工通信。

    在半双工通信中、发送和接收不会同时发生、一次只会发生发送或接收。 这就是 DE 和 RE 连接在一起 并提供给控制器的一个 GIO 引脚的原因。 这里的控制器将执行以下操作、每当它想要 向 RS485传输一些数据时、 然后、它会将方向引脚设置为高电平并通过 Tx 引脚发送数据、在剩余的时间内、它可以将 DIR 引脚设置为低电平、然后启用接收器并可以接收数据。

    在全双工通信中、发送和接收将同时发生。 发送和接收都可以在任何给定的时间发生。 这就是 DE 和 RE 连接到控制器的两个不同 GIO 引脚的原因。 因此、此处控制器可以使能(DE 为1和 RE 为0)并同时进行发送和接收。

    我希望这有助于阐明这两个应用的工作原理、因此、如果您真的想与 RS485进行半双工通信、请将 DE 和 RE 连接在一起、并提供给控制器的一个 GIO 引脚、 该引脚将用作 DIR 引脚。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jagadish