This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:使用内部振荡器时的精度为什么及#39

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G1106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311147/mspm0g1106-what-s-the-accuracy-if-using-internal-oscillator

器件型号:MSPM0G1106

大家好、

客户正在 为 RTC 应用评估 MSPM0G1106。 他们询问是否使用内部振荡器、准确度是多少?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry  

    可以。 RTC 可以使用 LFOSC (内部振荡器)作为时钟源。 请检查  LFOSC 的精度、在-40~85C 时为3%。  

    谢谢