This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1507:TIMA 是否具有在 CPU 处于调试暂停状态时将 PWM 输出驱动为低电平的功能?

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1311054/mspm0g1507-does-tima-include-a-feature-to-drive-pwm-outputs-low-when-the-cpu-is-in-a-debug-halt-state

器件型号:MSPM0G1507

我们的系统使用 TIMA PWM 输出来驱动高电流 FET 上的栅极、每当 CPU 命中调试器上的断点时、强制将这些 PWM 置为低电平会很有用。 TIMA PWM 是否存在这样的功能? 我只在 PDBGCTL 寄存器中看到通常的 FREE/SOFT 位、这些位会影响暂停期间的整体外设行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Ruben、

    我认为在调试时无法直接控制输出。 有 PDBGCTL 寄存器和计数器控制寄存器中的位、决定了当您从调试中恢复时会发生什么、但遗憾的是、直接计时器输出上没有什么内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jace。