This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS100:缩放会议请求

Guru**** 2531460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRA829V, TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1308525/xds100-zoom-meeting-request

主题中讨论的其他器件:DRA829VTDA4VM

我需要与技术支持部门举行缩放型会议来解决我的问题。

这是 EXTREMELY URGENT !!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看其他线程、到目前为止、我可以看到问题是您使用的 CCS 版本不支持您的器件。 请检查我对其他主题的回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    适用于 TDA4VM 和 DRA829V 处理器(EVM)的 Jacinto 7 EVM 快速入门指南

    我已安装 DRA829V SOM

    我有附加文件。

    用于对 SOM 进行编程的软件工具和源代码在哪里?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会将该主题提请器件专家注意。 它们可以进一步提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您通过以下链接了解更多信息。

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP9PmnJ74RMKRuis9EJjGA__TDA4VM-ACADEMY__dS93ClC__LATEST

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-jacinto7/09_01_00_06/exports/docs/psdk_rtos/docs/user_guide/ccs_setup_j721e.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应输入什么内容来表示"选择板或器件"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如何设置开关以从 Micro SD 卡启动:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要把整个器件送到 TI 去评估。 无法连接至设备。 无显示。

    OUT 固件工程师在 micro SD 卡(已安装)上创建了可启动映像

    我已经浪费了超过两个月,没有得到任何地方。 我无法 ping 通该框,显示端口 l : DISPLAY1上没有信号 。

    此项目对我们的业务最为重要!! 在此、请帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能分享您想要在 TDA4VM EVM 上构建什么样的设备和应用吗?

    它基于 Linux 吗?

    我们建议首先使用 SDK 中的预构建二进制文件、并确保电路板正常工作。

    用户指南中介绍了所有步骤。

    https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-J721E

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/09_01_00_06/exports/docs/devices/J7_Family/linux/index.html

    请告知我们您的团队在哪个步骤中遇到问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您拥有的电路板的版本是什么? 此外、您能将我们指向您订购的链接吗?

    如果这是 TDA4VM-SK 板、则必须尝试使用此处提供的信息:

    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-SK - TDA4VM

    请参阅此页面上的文档链接。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已构建该软件、但仍然无法正常工作。 将视频显示器连接至任一显示端口。 未检测到信号。 已尝试使用三台不同的显示器。

    此外、从 USB/调试端口或 XDS1100端口连接、不能连接至 Code Composer 接口。

    我需要发送整个板、包括 SD 卡、并让您的团队解决问题

    我将联系我们的法律部门寻求进一步的帮助和帮助

    谢谢!

    请让支持团队经理给我打电话949-442-2365

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到您仍无法使其正常工作。 您能否提供以上要求的更多/特殊详细信息? 此外,还要求提供 以下补充信息:

    您能分享您想要在 TDA4VM EVM 上构建什么样的设备和应用吗?

    它基于 Linux 吗?

    [/报价]
    您的主板的修订版本是什么? 此外,您可以将我们指向您订购的链接。

    -1-你有什么单位? 请分享板号/照片?  

    -2 -构建软件的详细步骤? 您是否参考了任何用户指南? 如果需要、您能否共享链接/详细信息?

    -3-在装置上运行软件的详细步骤?

    我们收到 您的回复后、会查看并告知您需要采取的行动。

    谢谢。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的陈述是一堆文字沙拉。 它根本没有帮助我。 只是浪费时间 请不要回答、因为您不知道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 根据到目前为止提供的信息、我们无法继续。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于缺乏足够的支持和不愿意提供足够的支持、我正在发送/退回

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在得到充分尊重的情况下有良好的意愿并愿意提供支持,但如果我们不 收到 上述要求的资料,我们就无法提供支持。

    正在关闭本主题帖。

    谢谢。