This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:从使用 Code Composer Studio 10.1到12.5过渡的主要优势是什么

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309906/msp432e401y-what-are-the-main-benefits-of-transitioning-from-using-code-composer-studio-10-1-to-12-5

器件型号:MSP432E401Y

我们当前使用的是 Code Composer Studio 10.1和使用 TI v20.2.1.LTS 编译器的 Simplelink SDK (TIRTOS)。  在过渡到 Code Composer Studio 12.5时有什么显著的优势吗?  我们将特别关注  

1/改进目标器件上存储器(闪存和 RAM)的使用。  我们正在运行低电平。

2/对调试体验的改进

3/ IDE 的一般性能改进

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、

     请参阅 CCS 发行说明、了解各个版本之间有哪些更改。  https://software-dl.ti.com/ccs/esd/CCSv12/CCS_12_5_0/exports/CCS_12.5.0_ReleaseNotes.htm

    1/改进目标器件上存储器(闪存和 RAM)的使用。  我们正在运行低电平。

    2/对调试体验的改进

    3/ IDE 的一般性能改进

    [/报价]

    存储器占用量的改进将取决于您使用的编译器版本、而不是 CCS。 CCS 只不过是一个 IDE。 您可以更新您的 CCS10版本以使用任何编译器版本。  

    我的计算机上已安装 CC10和 CCS12。 对于我一般的日常使用,我真的没有任何明显的差异在调试经验之间的两个版本。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles:

    您的回复对您有所帮助。  在我的问题中、我本来可以更清楚地将编译器与 IDE 区分开来。  安装 CCS 后、它捆绑了一个编译器(大概是在构建 CCS 软件包时可用的编译器的最新版本)、这也是我们一直在做的事情。  我们从未单独安装过编译器。  我知道这是可以做到的,但它不会发生,直到阅读你的反应。  在我的问题中、我已经表示我们正在使用 LLVM 编译器、但这不是我想要的。   我们正在使用 TI 编译器、我编辑了上面的初始帖子、以反映这一点。

    您的回复让我知道了提取最新编译器 TI v20.2.7.LTS 并安装它。  这不会导致闪存占用空间有任何显著差异(减少0.1%)。  只是想张贴这个,以防其他人发现它有用.  在我意识到我的配置不完全相同之前、我最初认为差异会超过1%。  所以、我要在这里编辑我的帖子。

    结论是、我们将继续使用 CCS 10.1和 TI v20.2.1.LTS。