This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:am2634 LLD SDK 红外错误

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310098/am2634-am2634-lld-sdk-infra-error

器件型号:AM2634
主题中讨论的其他器件:SysConfig

你好
我使用 LLD SDK 基础设施对 SPI 1、2、3和4进行编程。
会生成错误。
有什么解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    我在 AM263x MCU+ SDK 09.01.00.44中 mcspi_loopback_am263x-cc_r5fss0-0_nortos_ti-arm-clang 的 example.syscfg 中添加了4个 McSPI 实例。 此项目建立时没有错误。 这意味着引脚多路复用正常。 您可以更详细地阐述您的编译错误吗? 您使用的是哪个版本的 MCU+ SDK? CCS 和 SYSCFG 版本如何?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 版本:12.5.0.00007  

    SysConfig 1.17.0

    适用于 am263x 9.0.0.35的 MCU+ SDK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    AM263x MCU+ SDK 09.01.00.41之后才支持 McSPI LLD。 请在 MCU+ SDK 09.09.00.41上尝试相同的操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从何处下载它? -> MCU+ SDK 09.09.00.41

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    AM263x MCU+ SDK 09.01.00.41: SDK-AM263X 软件开发套件(MCU-PLUS-SDK)| TI.com

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我下载并运行了一个新的,但有一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    权赫

    使用 LLD 模式时、多个实例存在一些问题。 我复制了您报告的问题。 当仅添加一个 McSPI 实例时、LLD 模式工作正常。 一旦添加了第二个实例(HLD 或 LLD)、那么构建就会失败。 我会将您的问题转发给我们的 McSPI 专家、以获得进一步的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的检查