This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:EK-TM4C129EXL

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, SYSCONFIG, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310502/tm4c129encpdt-ek-tm4c129exl

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXLSysConfigTM4C1294NCPDT

您好!

我已经将 tcpEcho 示例项目基于 TI RTOS 示例中的 tcpEcho 示例项目、我正在 EK-TM4C129EXL 开发套件上进行开发。

现在、我需要介绍其他外设、如 SPI 端口、UART 和多个 GPIO。 使用图形 SysConfig 工具来帮助规划这一过程并生成 pinout.c/.h 会非常有用。 但是、我无法为此开发板或 tcpEcho 项目找到.syscfg 文件。 系统 A 文件是否存在? 如果是、有人能指出这一点吗?

我确实看到了 pin_map.h 文件、该文件看起来每个引脚都具有其各自的所有功能。 尽管这很有用、但这种方法不是图形化的、需要参考用户手册和数据表以确保不存在功能冲突-使用 SysConfig 工具时很容易发现冲突。

谢谢!

诺亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以将 TM4C129x 用于器件、并选择 TM4C1294NCPDT 作为器件型号。  请参见下方的。  

    请注意、对于 TM4C123和 TM4C129等 Tiva MCU、SysConfig 仅作为引脚多路复用工具工作、不会生成 TI-RTOS 驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Charles。 我知道这一点、并且非常乐意这样做。 但是、我希望能够实现更加自动化的设置、专门针对开发套件、而不仅仅是 MCU。  

    谢谢!