This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:使用带 BPSK 信号输入的 PLL 提取相位域响应

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310574/mspm0g3507-extracting-phase-domain-response-using-the-pll-with-bpsk-signal-input

器件型号:MSPM0G3507

您好!

我正在尝试将 MSPM0G3507的嵌入式 PLL 与数字 BPSK 调制信号输入配合使用、希望  将相域响应(应采用二进制形式)作为 PLL 的输出。 但是、查看数据表和用户指南、除了下述用户指南中显示的第112页所示的时钟输入外、SYSPLL 似乎未接受任何输入:

为了获得该信号的相位域响应、是否可以通过任何方法输入 BPSK 信号而非时钟? 如果这是可能的实现、如果有人可以提供一个此类的代码示例或指向另一个实现此功能的参考、那将非常感谢。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我 BPSK 信号是什么样子的吗? 我不知道该怎么说。

    你还能告诉我你想做什么吗?

    您能否检查此跟踪是否可以为您提供任何帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是 BPSK 信号的镜像:

    当正弦波中的相位发生变化时、二进制信号将指示变化、如上所示。 例如、要从0切换到1、相位将发生变化、但如果您的值类似于0、则相位不会在这两者之间发生变化。 希望这是有道理的。

    我们正在为小型业余卫星构建收发器模块、需要从天线提取信息。 从根本上说、我们是在从头开始制定 SDR。

    遗憾的是、该布线不起作用、因为我们需要输入到 PLL 的时钟信号以外的其他数据。 我们需要 PLL 的输入是已在 ADC 转换器中转换的 BPSK 信号(上图中的 b)。 输出将是数字信号(图中 a -)。 SYSPLL 与普通 PLL 相同吗? 我可以实现它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然 SYSPLL 是一个"正常"PLL、但它通过硬接线用作频率乘法器来生成时钟频率、我认为您不能将它用作通用 PLL。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ugg、好的。 这很遗憾。 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    她希望将 BPSK 调制信号馈入 PLL 以使基带 BPSK 退出。