This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1306:UART IFLS。 RXTO 时间刻度

Guru**** 2614775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310407/mspm0l1306-uart-ifls-rxto-time-scale

器件型号:MSPM0L1306

您好!

我已在 IFL 的 TRM 中看到过此描述。 RXTO 寄存器:

这个超时输出的时钟频率是多少?0x0到0xF 的时间标度是多少?

穆南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它表示0至15个时钟基于波特率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eason、

    好的、这是合理的、我想上面的文本确实解释了这一点、但值旁边的标签是让我丢弃的、它应该显示0 (禁用)、0x1 = 1位时间、0xF = 15位次(最大值)或其他值。

    穆南