This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1106:I2C 超时

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309907/mspm0g1106-i2c-timeout

器件型号:MSPM0G1106
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好、我看到 SYSCFG 文件中有几个超时准备就绪。 我的问题是如何使用它们、以及是否可以将它们用于控制器和接收器。 我想要一个有关配置以及如何在代码中使用它们的示例。

谢谢

特雷霍·阿西尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用、但它只适用于控制器、而不是目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、伊森、谢谢!

    您是否有代码示例说明如何将其用于控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是您需要在 SysConfig 中设置的内容、对于超时 A 和 B、您可以引用附件。

    然后、您只需要更改 IRQ 代码以添加此中断、那么该函数将起作用。