This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0L1106:为什么取消选中用于生成链接器文件的 SysConfig 选项后我会收到警告

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310505/mspm0l1106-why-do-i-get-a-warning-when-uncheck-the-sysconfig-option-for-linker-file-generation

器件型号:MSPM0L1106
主题中讨论的其他器件:SysConfig

在将我们的工程迁移到 SDK v1.20.01.06时、我发现 SysConfig 现在会自动引用 SDK 中的链接器命令文件和启动文件。 虽然我可以看到这对于在器件之间迁移的好处、但我们需要一个由我们维护的自定义链接器命令文件。 当我取消选中 SysConfig 选项后( 此处介绍了选项2.1)、我会在 SysConfig 中收到一条警告(请参阅下文)。 如果自定义链接器命令文件是有效选项、为什么我应该得到此警告? 我认为,这一警告引起了不必要的关注和混乱。 此警告的目的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它告诉您需要自行放置 CMD 文件。 它适用于那些不放置附加的 CMD 文件、但禁用此选择的人。 您可以忽略它。