This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3507:为 CC115L/CC113L 接口查找示例代码

Guru**** 2902730 points

Other Parts Discussed in Thread: CC115L, CC113L, MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1300007/lp-mspm0g3507-looking-sample-code-for-interface-cc115l-cc113l

器件型号:LP-MSPM0G3507
主题中讨论的其他器件:CC115LCC113LMSPM0G3507

大家好!

我真的在寻找 CC113L 和 CC115L 的一些简单的示例代码来使用 MSPM0进行测试。  

提前感谢

此致

斯坦尼斯卢斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Staneslouse:

    我们没有任何关于这些收发器的示例。 这些外设看起来与标准 SPI 接口配合使用、我们为其提供了一些示例(请参见 TI Resource Explorer 中的此处部分)。  

    我会了解一下 、无线连接论坛是否有人可以评论我们是否有通用器件或您可能能够利用的其他 MCU。  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    迄今为止、最简单的方法是使用此软件包中现有的 CC113L/CC115L 驱动程序: https://www.ti.com/tool/download/SWRC219

    如果您看看 PER 测试 文件夹中、您会发现可以将 SPI 宏重新定义为改用 MSPM0 SPI 调用。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我已经使用 per_test 中给出的 SPI 宏将 CC115L 设置为 MSPM0。 请查看 Blow 论坛 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1302202/cc115l-cc115l-interface-with-mspm0/4945562#4945562 、我在错误的部门中发布了内容。  

    主要问题是我们的传统接收器未收到配对消息和消息上的中继。

    我想知道 SPI_periperal_eco_interrupts 示例中使用的 SPI 时钟频率? 以及如何修改 SPI 时钟频率。 希望这可能是一个问题。

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我确实需要一个 SPI 示例来启动命令、如 thins  cc1101SpiWriteReg (preferredSettings[I].addr、&writeByte、1);

    MSPM0 SDK 是否有任何匹配示例?

    此致

    斯坦尼斯卢斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    您是否看过 spi_controller_register_format_lp_MSPM0G3507_nortos_ticlang 示例? 来自 MSPM0 SDK?

    您只需将这些调用插入 cc1101SpiWriteReg、而不是旧的 MSP430寄存器调用。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    我有重写代码以配置 CC115L 并发送一些数据、很遗憾、不会进行相应的传输。 您能在此处提供相关建议吗、并附上该代码。

    PHY - OOK/433/2字节同步

    还连接了 SPI 设置。

    此致

    Staneslousee2e.ti.com/.../MSPM0_5F00_SPI_5F00_CC115L.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    您是说 CC115L 不正确传输还是您看到与器件的 SPI 通信不正确?  

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:  

    我有一些正确的芯片选择序列、现在我可以看到正确的 SPI 通信、但无线电无法正确发送。 查看上面的中断环路时、CC115L 应该会发送三次对消息、但我可以看到、当我按下开关几次时、我们的传统射频产品会检测到对消息。

    我使用了  DL_SPI_isBusy (SPI_0_INST)在传输下一个字节之前进行检查、但很遗憾它无法正常工作。

    此致

    斯坦尼斯卢斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    如果您要迁移旧安装、您是否仍可以从 要替换的通信通道的末端访问旧硬件、以及它是否还使用 C115L?

    如果是、则可能值得探测两组硬件上的旧 SPI 流量和新 SPI 流量、以查看命令结构/序列中是否有任何明显差异。

    此致、
    布兰登·费舍尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brandon:

    不幸的是,我们正在从 Atmel 迁移微型和无线电。

    此致

    斯坦尼斯卢斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Staneslouse:

    您要发送的命令序列是否与上述代码中的序列相同?  

    当您说您观察到正确的 SPI 通信时、这是在逻辑分析仪还是示波器上进行了验证?  

    很抱歉、如果这些问题看起来 是多余的、我只是想缩小问题的范围是从 C115L 还是从 MSPM0方面。  

    如果您拥有整个序列的捕获功能、这也会有所帮助。  

    此致、
    布兰登·费舍尔