This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:将 HET 引脚用作 GPIO

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1305885/rm48l952-using-het-pins-as-gpio

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

我正在尝试在用作 GPIO 输入的 HET 引脚上设置中断(它是 TCAN4550中断引脚)。  我了解如何将这些设置为输入和输出、但是否可以像设置 GPIOA 或 B 引脚一样设置引脚电平更改中断?  浏览手册时、似乎 HET 中断特定于定时器相关的功能、而 GPIO 中断仅可用于端口 A 和 B。

谢谢。
杰森