This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:DHCP 客户端重新启动

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310211/msp432e401y-dhcp-client-restart

器件型号:MSP432E401Y

尊敬的 Charles:

我正在调查在重新连接网络后重新启动 DHCP 客户端的问题、我想查看  摩西·伊桑在相关线程的最后一条消息中发布的示例代码7827.rebootDhcp.zip。 我收到一个"access denied error"、您是否有可能重新发布它或通过 PM 发送它?

谢谢。此

致、 彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我正在调查重新连接网络后重新启动 DHCP 客户端的问题,我想查看  Moses Isang 在相关线程的最后一条消息中发布的7827.rebootDhcp.zip 示例代码。 我收到访问被拒绝的错误,是否有机会重新发布或通过 PM 发送?

    尊敬的 Peter:

     我能够下载您在自己的帖子中链接但不在参考帖子中链接的 zip 文件。 下面请找到我在此重新连接的拉链。  

     Ie2e.ti.com/.../8228.rebootDhcp.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!