This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634:PL D/Cat 3应用程序

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2634, RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1306113/am2634-pl-d-cat-3-application

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:AM2634

您好!

我们正在研究如何在 PL D/Cat 3应用程序中使用 AM2634并收集相关信息、我发现文档 "TF85875T_RELEASE_2014_06_18.pdf"可能会提供一些关于 RM57L843以外的类似设置的信息。

论坛主题中的链接似乎已过时、我今天可以在哪里找到此文档?

是否也有类似的东西可用于 AM2634?

Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我试图找到一个安全专家能够与这件事交谈,这件事本周仍在办公室,但我无法这样做。 您可能在1月2日之前可以在此处获得回复。

    此致、

    拉尔夫·雅各比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    好的,平均时间感谢更新和梅里圣诞节!

    //丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    有任何相关更新?

    Br.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这是您提到的文档。 图中的 TE 可以是 集成安全的电源管理器件、TPS65381、用作智能看门狗、ADC 交叉监控器等。

     e2e.ti.com/.../TF85875T_5F00_release_5F00_2014_5F00_06_5F00_18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!