This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要高性能微控制器

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309565/need-high-performance-micro-controller

主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

尊敬的先生:

我们需要符合以下规范的高性能 Tiva 微控制器。

我们将开发高速、高性能的工业纺织机械  

我们已经在使用 Tiva TM4C1294NCPDT 和 KCPDT 微控制器。

但该控制器目前不符合我们的要求。

所需规格:

1、高性能32位及带 FPU 的 DSP。

2. 700MHz CPU 到800MHz 内核时钟。

3. 1MB RAM 和2MB 闪存。

最小208引脚 LQPF  

5.2x8通道 ADC

6. 2x8通道 DAC

7.具有 PWM 支持的计时器

8.UART、SPI、I2C、CAN、以太网 MAC10/100 MBit、USB2.0 HS/USB FS (2个计数)

9. 8通道 DMA

10.支持实时操作系统。

11. RTC (实时时钟)

12. EPROM (4-16 Mbit)

请建议使用上述规格的微控制器。