请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT尊敬的先生:
我们需要符合以下规范的高性能 Tiva 微控制器。
我们将开发高速、高性能的工业纺织机械
我们已经在使用 Tiva TM4C1294NCPDT 和 KCPDT 微控制器。
但该控制器目前不符合我们的要求。
所需规格:
1、高性能32位及带 FPU 的 DSP。
2. 700MHz CPU 到800MHz 内核时钟。
3. 1MB RAM 和2MB 闪存。
最小208引脚 LQPF
5.2x8通道 ADC
6. 2x8通道 DAC
7.具有 PWM 支持的计时器
8.UART、SPI、I2C、CAN、以太网 MAC10/100 MBit、USB2.0 HS/USB FS (2个计数)
9. 8通道 DMA
10.支持实时操作系统。
11. RTC (实时时钟)
12. EPROM (4-16 Mbit)
请建议使用上述规格的微控制器。