This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1105:是否可以将所有 GPIO 都配置为边沿触发器?

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1310203/mspm0g1105-can-all-the-gpio-be-configured-as-edge-trigger

器件型号:MSPM0G1105

大家好、

我的客户正在评估 MSPM0G1105TPTR。 他们询问是否所有44个 GPIO 都可以配置为边沿触发器? 他们希望使用此功能来检测按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry。

    是否需要在任何 GPIO 看到边沿时仅触发 CPU 中断的行为? 如果答案是肯定的、您可以 使用 CPU_INT IMASK 寄存器将给定端口中的所有 GPIO 配置为导致 CPU 中断。 置位该寄存器中的32位中的任何一位会使该端口中相应的 GPIO 编号(Px0至 Px31)触发相关的 CPU 中断。  

    将他们希望使用的 GPIO 极性寄存器的位字段设置为0x3、以在上升沿和下降沿触发事件或中断。

    使用每一个 GPIO 都需要注意两个主要问题:

    1. SWDIO 和 SWCLK 引脚将被重新编程、这意味着除非您强制执行复位并将器件保持在那里、否则您将无法访问器件上的调试(因为您的应用代码将禁用 SWD 引脚功能、复位时 IOMUX 返回到 SWD 模式)。 这也意味着器件始终在启用内部上拉/下拉电阻的情况下上电、因此他们需要确保不会对其应用造成问题。  
    2. PA18默认为 BSL 调用。 如果这被用作实际的 GPIO、则他们应注意 BSL 调用不会保持启用状态、除非他们可以确保此引脚在器件启动期间处于低电平。 默认情况下、如果 PA18在启动时为高电平、它将以 BSL 模式引导器件。 MSPM0中的 NONMAIN 存储器提供了将其设置为不同引脚、更改极性或完全禁用此功能的选项。  

    此致、
    布兰登·费舍尔