This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G1505:与 SYSOSC 和 FCL 配合使用的内部 ROSC 振荡器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309723/mspm0g1505-internal-rosc-oscillator-for-use-with-sysosc-and-fcl

器件型号:MSPM0G1505

我将为新设计设置时钟配置、并且想了解频率校正环路选项。  我想知道在启用频率校正环路和内部 ROSC 振荡器的情况下、能否在32MHz 处使用 SYSOSC。  在该部件的数据表第7.9.1节中给出了此配置的图。  但是、当我在 SYSCFG 工具中对其进行设置时、我收到一条错误消息、说我需要启用外部 ROSC 设置:

我是否应该能够使用内部电阻器?  SYSCFG 是否不正确?  或者我的理解是不是错了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    MSPM0现在仅支持外部 ROSC。 如果启用了 FCL、则需要外部电阻器。

    此致、

    皮克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  这是否意味着表中第7.9.1节的条目是错误的?  它专门指内部电阻器:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan!

    正如您知道的、这是一个误差。 MSPM0现在不支持内部电阻器。  因此必须使用一个外部电阻器。 我会将此问题报告给我们的团队。

    此致、

    皮克尔