This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CMMIS-AM263X:加 SDK ASPICE 和放大器;MCU-PLUS-SDK 问题

Guru**** 2818585 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1303551/mcu-plus-sdk-am263x-mcu-plus-sdk-aspice-cmmi-questions

器件型号:MCU-PLUS-SDK AM263X
主题中讨论的其他器件: AM2632CCStudio

您好、

  我的客户正在 使用 MCU_PLUS_SDK、使用 AM2632来开发汽车项目。 由于第一个工程不需要符合 AutoSAR 标准、因此他们将使用 CCS 内部编译器/工具链。 它们使用的是具有 SYSCfg 1.15.0的 MCU-PLUS-SDK 12.2和08.06.00.34的 CCStudio -AM263X 版本。 请您提供一些信息。  

MCU 加 SDK 工具是否具有 ASPICE (ASPICE for Cybersecurity)和 CMMI (能力成熟模型集成)相关的认证/信息?

此致

安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      几乎2周了,我没有得到任何回应。 您能否提供一些信息???

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    目前、我们支持 ISO21434的 ASPICE、但不支持适用于网络安全的 ASPICE 和适用于 MCU+ SDK 的 CMMI。

    此致、

    安库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankur,

    1.是否有介绍  MCU+ SDK 的文档支持 ISO21434的 ASPICE?  

    2.即使客户下载 TIFS,他们仍需要开发自己的堆栈来支持 ASPICE 网络安全。

    3. CMMI( 能力成熟度模型集成)怎么样?  

    此致

    安德烈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andre、

    在此处更正自己(并更新上一帖子)

    1. 我们 不要 遵循 MCU+ SDK 的 ASPICE 流程、并仅遵循 BQ。
    2. 是的、客户需要开发他们的堆栈来支持 ASPICE 网络安全、而 TIFS SDK 不支持该堆栈。
    3. 我们不支持/遵循 CMMI

    此致、

    安库尔