请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
TUE 是否仅随一个样本的变化而变化? 或者、它在运行期间是否也会发生变化?
它是否与环境因素(温度)有任何相关性?

谢谢
亚辛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TUE 是否仅随一个样本的变化而变化? 或者、它在运行期间是否也会发生变化?
它是否与环境因素(温度)有任何相关性?

谢谢
亚辛
尊敬的 Yassine:
我想问,对于相同的模拟输入值,-40°C 时的 TUE 与125°C 时的 TUE 是否不同。
在与专家确认后:
是的、这是不同的。 对于同一模拟输入、-40°C 时的 TUE 与125C 时的 TUE 不同。
但我们没有任何文档确切说明它会随温度变化多少、我们确实 仅提供了数据表提到的范围。
-- 
谢谢。此致、 
Jagadish。