This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:在微控制器中启用低功耗模式的示例代码 TMS570LC4357

Guru**** 2391325 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1309458/tms570lc4357-example-code-for-enabling-low-power-mode-in-microcontroller-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 IT 支持:

您是否具有在微控制器 TMS570LC4357中启用低功耗模式的示例代码

此致、

M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoraj:

    请参阅以下链接以查找低功耗模式示例:

    6.1.项目0 - Hercules 安全 MCU 文档

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 jadadish

    我在代码下面刷新以将 ECU 置于低功耗模式(snooze)

    /**-为正常操作、断电模式和唤醒后设置 GCLK、HCLK 和 VCLK 时钟源*/
    systemREG1->GHVSRC =(UINT32)((UINT32) SYS_LPO_HIGH << 24U)
    |(UINT32)((UINT32) SYS_LPO_HIGH << 16U)
    |(UINT32)((UINT32) SYS_PLL1<<0U);

    /*关闭除 LF LPO 外的所有时钟源*/
    systemREG1->CSDISSET = 0xEF;

    /*关闭除 RTICLK 外的所有时钟域*/
    systemREG1->CDDISSET = 0xFFBF;

    现在 ECU 完全不会唤醒。

    我收到上述错误"无法访问 DAP"

    我可以执行什么操作来再次唤醒 ECU?

    此致、

    M·塞尔瓦拉伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向本期添加信息

    我无法刷写 ECU。

    我收到以下错误

    当前 ECU 消耗约120mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoraj:

    您能随附一个完整项目吗、我将在最后进行调试。

    --
    谢谢。此致、
    Jagadish。